Skip to main content

« En 2024, Sartorius Stedim Biotech a su relever avec brio les défis auxquels a été confrontée toute l’industrie des sciences de la vie : la réduction des stocks et la faiblesse des investissements clients sont deux phénomènes qui ont duré plus longtemps que prévu. Dans ces conditions, Sartorius Stedim Biotech a enregistré de meilleurs résultats que nombre de ses concurrents, prouvant ainsi sa solide position sur le marché. Bien qu'il ne faille pas trop se focaliser sur les différents trimestres, il est encourageant de constater que la tendance est de plus en plus positive et que l'activité s'est considérablement accélérée au cours du second semestre de l'année et en particulier au cours du dernier trimestre. »

Rapport conjoint du Président et du Directeur Général

« L’industrie est en train de revenir progressivement sur sa solide trajectoire de croissance structurelle. Pour le moment, nos prévisions restent toutefois prudentes et nous supposons que la croissance du marché sera probablement inférieure à la moyenne à long terme pour l'instant. Dans ce contexte, nous anticipons une croissance modérée du chiffre d’affaires, supérieure au niveau du marché, et une augmentation de la rentabilité de l’entreprise. »

 

Rapport conjoint du Président et du Directeur Général


Chiffre d’affaires

€2 780,0 m

à taux de change constant : 0,6 %


EBITDA courant

€779,0 m

-0,8 %


Prises de commandes

€2 781,6 m

à taux de change constant : 12,9% 


Effectif

9 901

-761


Capitalisation boursière

~€18,4 mia

-16,7 %

Évolution des activités du groupe


Après une évolution très volatile les années précédentes en raison de la pandémie, la situation commerciale de Sartorius s’est stabilisée en 2024, malgré un contexte difficile qui a duré plus longtemps que prévu dans l’ensemble du secteur des sciences de la vie. Le deuxième semestre, et notamment le dernier trimestre, a été marqué par une amélioration significative par rapport au premier semestre. La tendance dans le secteur des consommables a été de plus en plus favorable, la plupart des clients ayant entre-temps atteint leurs niveaux de stocks cibles, dont certains ont été revus à la baisse à plusieurs reprises, et revenant progressivement à un niveau de commande correspondant à leurs activités de production. Le chiffre d’affaires des produits destinés aux thérapies avancées a également continué à croître à un rythme supérieur à la moyenne. En revanche, les activités liées aux équipements de bioprocédés sont restées modérées, bien que la demande des clients pour les systèmes innovants soit restée stable, par exemple dans le domaine de l’intensification des procédés.

Évolution des activités du groupe

Perspectives de développement


Perspectives délibérément prudentes pour l'exercice 2025 : objectif de croissance rentable

2025

Prévisions

Pour l’exercice 2025, Sartorius Stedim Biotech table sur une reprise durable et une croissance de la demande sur le marché des sciences de la vie, bien qu’à un rythme inférieur à la moyenne à long terme. Dans ce contexte, l’entreprise entend générer une croissance rentable supérieure au niveau du marché et enregistrer une augmentation modérée de son chiffre d’affaires, qui devrait être portée principalement par ses activités récurrentes dans le domaine des consommables.

Télécharger